大家好、
上图显示了通过调整 PWM 占空比来控制输出电压的电路。
其中 FCM2_BLOWER 是 PWM 输入、P_BAT 是12V 固定电源、IS_FB_BLOWER 是可调电压输入、DA_BLOWER_CTR 是可调电压输出。 (IS_FB_BLOWER 和 DA_BLOWER_CTR 分别对应于 MOS 管的栅极和漏极。 控制图如下图所示。 鼓风机电机还连接到顶部的12 V 电源。 速度控制模块可以简单地理解为 MOS 管。 IS_FB_BLOWER 对应于 VF-BL、BL_Ctrl 对应于 DA_BLOWER_CTR)
客户想知道上面显示的电路是如何工作的、动态调整是如何计算的、或者静态设计是如何计算的。 谢谢。
此致、
樱桃