This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:4-20mA 测量

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230436/ina4180-4-20ma-measurement

器件型号:INA4180

大家好、

我可以使用器件  INA4180进行 4-20mA 测量吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    INA4180能够在四个通道上进行20mA 测量、但这取决于电流检测分流电阻器和 INA4180增益选项。

    当电流为20mA 时、客户需要计算电流检测分流电阻两端的电压。 然后将该分流电压与 INA4180增益相乘、确保输出电压不会连接到 Vsupply。  

    Ω、如果电流检测分流电阻= 1m Ω 且 Isense = 20mA、

    Ω Vshunt = 1 μ F * 20mA = 20mV

    我将假设增益= 100V/V (INA4180A3可订购)、Vsupply = 5V。

    因此、Vout = 20mV * 100V/V = 2V、它不会超过 Vsupply 轨、并在线性工作区域内。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    Cierra