This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV420

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228104/rcv420-rcv420

器件型号:RCV420

尊敬的:

SOIC 中的 RCV420KP 是否有任何引脚对引脚替代部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sharma、

    [quote userid="539944" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228104/rcv420-rcv420是否有 SOIC RCV420KP 的引脚对引脚替换器件?

    我没有看到采用 SOIC 封装的 RCV429KKP 直接 P2P 替代产品。 V 至 I、4-20mA 电流回路发送器的列表如下所示。  

    如果您告诉我同等的申请和要求、我可以为您提供帮助。  

    如果您要替换现有的 DIP 封装、可考虑制作子板、并将该器件替换为上面列表中的其中一个 V 至 I 4-20mA 电流环路转换器。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sharma、

    我将结束本次调查。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德