This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:BUF802带宽无法达到3.1GHz

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802, BUF802RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213316/buf802rgtevm-buf802-bandwidth-cannot-reach-3-1ghz

器件型号:BUF802RGTEVM
主题中讨论的其他器件:BUF802

您好!

我已经购买了 BUF802RGTEVM 来测量 BUF802芯片的带宽。 在实验期间、我使用了信号源、示波器、两条传输线和 BUF802RGTEVM。 信号源可提供功率为4dBm 且频率设置为2GHz 的正弦信号。 总增益为-6.4dB。 然后、我使用网络分析器来测量两条传输线路的线路损耗。 在2GHz 时、两条线路的总线路损耗约为-1.7dB、这意味着 BUF802RGTEVM 上的损耗达到-4.7dB。 这显然不符合数据手册中提到的3GHz 带宽。 我们希望您能提供一些建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用进行完全校准的网络分析器。 在3GHz 时、您应该会预计下降3dB、在2GHz 时、相当平坦、可能会胜出约0.5dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我们仔细研究了数据手册中的图像、目前的问题是我无法通过实验复制数据手册中的结果。 以下是我们通过将网络分析器连接到样本板的输入和输出端口来测量样本板的 S12参数。 这两个图分别是 BF 工作模式和 CL 工作模式。 根据我的测量结果、在 CL 工作模式下、增益在1.5GHz 之后已经低于-3dB。 如果可能、您能否提供您实验的一些详细信息? 例如、标准测试方法、使用的仪器等。

    谢谢你

    BF 工作模式:

    CL 工作模式:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      本主题继续讨论:  

    e2e.ti.com/.../buf802rgtevm-the-bandwidth-can-not-reach-3ghz-index-in-the-datasheet  

      请告诉我最新的回复是否可以解决您的问题。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有要在此处共享的 AC 评估板文件?

    另请注意、  数据表中提到的-3dB @ 3GHz 与衰减@直流的衰减相比、就是衰减@ 3GHz。 根据数据表、直流条件下的衰减为0.97V/V、这意味着直流条件下的衰减为-0.26dB。

    此外,该 EVM 还具有复合回路与输入串联电阻,电感在50欧姆路径等,以确保与 S21一起实现的 S11也优于-10dB。 因此、EVM 复合环路会平衡一些 S21性能、从而实现更好的 S11。 但是、BUF802数据表中提到的 S21纯粹是考虑了 BUF802、而不包括复合环路。