This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802RGTEVM:数据表中的带宽无法达到3GHz 指数

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802RGTEVM, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217172/buf802rgtevm-the-bandwidth-can-not-reach-3ghz-index-in-the-datasheet

器件型号:BUF802RGTEVM
主题中讨论的其他器件: BUF802

大家好、

我们将购买一个测试板并测试  BUF802RGTEVM 的带宽。 根据数据表、带宽将达到3GHz、如下图所示。

但在 BF 模式和 CL 模式下、我们都使用频谱分析仪来测试测试测试测试板的 S21、3dB 带宽只能为1.5GHz。

我想知道图6-1的测试条件和配置是什么、以及测试结果是否正常。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

     可以展示您的设置(布线+ EVM)的图片吗? 此外、是否修改了 EVM?

    谢谢你。

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我使用 VNA 测试 EVM 的 S21。 S1连接到输入、而 S2连接到 EVM 的输出。 测试装置如下所示、

    射频同轴电缆的注意力在[DC、3GHz]范围内将小于1dB。 但测试中 S21的衰减为7dB。

    EVM 未被修改。 在数据表索引的测试中是否考虑了电缆衰减问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

     感谢您提供方框图。 测量中的总衰减考虑采用总阻抗为100欧姆的50欧姆匹配阻抗。 数据表中指定的交流参数测量是使用 BUF802RGTEVM 独立配置进行的:

     如果使用 BUF802RGTEVM 复合配置、则可以在数据表第23页和第24页中找到频率响应、其中显示了  1.5GHz 的3dB 带宽的类似频率响应。

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 测试板 BUF802RGTEVM 与"复合配置"中数据表的图9-1一致。 但在独立配置中、输入阻抗与数据表的图7-1稍有不同。 从以下建议的测试板和数据表电路中、我们可以看到从数据表中的建议电路中缺少 Rs=25 Ω。 我不确定它是否会影响 S21结果。

    BUF802RGTEVM 中的测试电路

    BUF802数据表中的建议电路

    在数据表中、S21的3dB 带宽可达到3GHz、如图 6-1. 在我看来、TI 公司提供的 BUF802RGTEVM 测试板应该达到此带宽。 但是我没有获得3GHz 带宽、而 BUF802RGTEVM 在独立配置和复合配置中的测试带宽都只能达到1.5GHz。 我想知道这是什么原因。

    此外、您提到了使用 BUF802RGTEVM 复合配置时、带宽只能达到1.5GHz、明显低于3GHz 的标准指标。 这是否意味着  复合配置的带宽不能满足3GHz 带宽指数要求?  我们无法在直流-3GHz 频段测试中使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

     我将考虑订购 EVM 来测试独立 BUF802。 隔离电阻器不应严重影响带宽。  
      
      对于复合配置、是正确的。 在此配置中、您将能够使用高达1.5GHz 的直流电。

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于没有任何复合环路的独立 BUF802、您应该能够实现3GHz 的-3dB 数  

    然而,如果你想达到良好的 S11和有复合环路与 BUF802 ,你将能够达到< 2GHz 的 LSBW 为-3dB。