This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551支持

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229647/ths4551-ths4551-support

器件型号:THS4551

大家好  

我们正在使用 THS4551IDGKT FDA 和级联 FDA 2个数字. 请查看随附的示意图。 这是一个很好的级联。  
我们将差分 P 连接到第二个差分运算放大器的正输入和差分 n 连接到第二个差分运算放大器的负。 请检查连接是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将这些反馈电容器连接在回路 R 内15 Ω 的另一侧  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你.. 是这个级联连接是正确的.. 设计。 在这里、我们将通过两级差动放大器将单端信号转换为差动信号、然后将差动信号转换为差动信号...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 FDA THS4551进行单端到差分转换,并遵循级联连接,如差分到差分和差分输出。 在上面附上了原理图,请检查并验证我们的连接是否正确,并将工作或我们是否需要在原理图中进行任何更改...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sooraj,

      您在 WBC_I/P 处的输入阻抗是多少? 这将有助于确定是否需要更改第一级输入端的电阻器以实现 FDA 的两条路径的对称性。

     级联正确。

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima  
    谢谢你..