This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401-Q1:数据表参数变化

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229940/lmh32401-q1-datasheet-parameters-variation

器件型号:LMH32401-Q1

大家好

数据表中的许多参数在最小值和最大值之间具有很大的偏差。

例如、

    1. 1.75KΩ Ω 至2.25KΩ Ω 的小跨阻增益。

    2. 差分输出偏移电压在-12mV 至+12mV 之间变化

    3. 输入电阻在60Ω Ω 至100Ω Ω 之间变化

    4. 默认输入偏置电压在2.42V 至2.52V 之间变化

这些变化是由部件间、温度还是其他因素造成的?

您能否提供导致这些变化的各个因素的细分?

此致、

大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的提问。 对于我们的器件、最小值和最大值是有保证的规格、这意味着我们确保客户在指定的设置条件下、他们接收到的器件不会超出此范围。  最大/典型规格基于高斯分布、因此在+/-一个标准差范围内、大约68%的器件总数将在典型范围内。 器件不得高于最大规格或低于最小规格。  

    这种差异不是由温度引起的、而是基于制造工艺的逐个零件的差异。 通过特性说明数据表顶部的恒定温度值可以确认这一点。  

     如果任何变化是基于温度而变化、则数据表中将显示如下所示。

    此外、一些规格会以温度图形的形式显示、以在数据表中显示整个范围。  

    如果有任何其他问题或疑虑、请告诉我、我乐意为您提供帮助。  

    谢谢!
    Rachel