This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8350:参考设计

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229509/lmp8350-reference-design

器件型号:LMP8350

数据表中的图34包含单端输入/差分输出的电路示例、但如果输入(Vi)是 OPAMP 输出、是否需要 Rs 和 Rt?

如有必要、请告知我建议的电阻值(Rs、Rt、Rm)。

决定增益的建议电阻值(Rg、Rf)是多少? (100Ω Ω 至1kΩ Ω 或1kΩ Ω 至10kΩ Ω 或10kΩ Ω 至100kΩ Ω)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 FDA 周围的电阻器值将由输入电阻和源电阻值决定。 此处附加和链接(TI FDA 计算器) 是一款计算器、它将帮助您根据您的输入条件确定 Rs、Rt 和 RM 的正确值。  

    Rf 和 Rg 的平均值对于 Rf 为1kΩ Ω 左右、对于 Rg 为500Ω Ω 至1kΩ Ω 之间。 不过、这些值是可变的、可以根据所需的增益进行更改、这些值也有助于确定其他电阻器值。 通常、电阻值越高、功率耗散和电阻器噪声就越大。 请使用计算器帮助确定 FDA 的正确设置。  

    这些电阻值对于确保 FDA 的两个输入对称以获得最佳失真和 CMRR 性能非常重要。 确保采取适当的阻抗匹配措施以帮助防止高频信号发生任何反射也很重要。  

    谢谢!
    Rachel