This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9001:s 参数

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229256/ths9001-s-parameter

器件型号:THS9001

您好!

你好。

您能否提供 THS9001数据表中的 S 参数、以便进行设计仿真?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、  

     我们正在寻找这些数据的位置。

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

     很遗憾、我无法在数据表中找到有关图的原始文件。 数据表的第10页中包含了所有四个 S 参数(图12、13、14和15)在 VS=5V 图形中呈现的其中一种趋势的原始数据。

     出于仿真目的、如表中所述配置的 EVM 将是控制模块、用于模拟其他配置、以检查是否与图1、2、3和4中的其他 L 和 R 值匹配:  

    谢谢!
    SIMA