This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:Vs 最大值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230774/ina220-vs-max-values

器件型号:INA220

您好、

我的客户正在使用 INA220、在某些应用中、电压将为6.15V、 有任何风险?μ V

我们是否能够为 Vs 引脚支持4us 和6V 的持续时间?

Br

充值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    Unknown 说:
    电压将为6.15V、 任何风险?

    如果超出绝对最大额定值、我们无法保证器件的性能。 如果 Vsupply > 6V、可能会发生永久损坏。

    我们是否可以对 VS 引脚支持4us 和6V 的持续时间?

    如数据表的注释(1)中所述:"长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。" 遗憾的是、并未定义时间、因此 Vsupply 应处于绝对最大额定值下的时间应尽可能短。  

    为什么客户需要 Vsupply => 6V?

    我建议添加一个5.5V 保护齐纳二极管、以将 Vsupply 保持在建议的工作范围内。

    Cierra