This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA824:将 VCA824的 PSpice 模型导入 ADS 时、没有14引脚模型

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA824, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230530/vca824-when-importing-the-pspice-model-of-the-vca824-into-the-ads-there-is-no-14-pin-model

器件型号:VCA824
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我需要一个具有14个引脚的 VCA824型号、但在将 VCA824的 PSpice 模型导入到 ADS 中时、此型号不在选项中,请告诉我为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 采用14引脚封装时、两个引脚与电源轨重复、一个引脚为无连接、因此未使用。  

    我们通常不会在 P-Spice 或 TINA-TI 模型上使用这些重复的引脚、因为这不会影响模型的功能、并会在不增加任何好处的情况下使模型更复杂。

    如果您删除这些重复或未使用的3个引脚、则会形成11引脚模型。  

    谢谢!
    Rachel