This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:输出偏移电压的共同问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230763/ina332-the-consensus-problem-of-the-output-offset-voltage

器件型号:INA332

如 下图,不同贴片的失调电压不同,有人是0.5V ,另一人是0.2V。

请告诉我问题出在哪里。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    首先、如果您预计 V_REF 为0.5V、那么您的电路被错误地设置为454mV -见下方。  请将值10k 更改为9k 以进行修复。

    其次、INA332 在25°C 时的最大输入电压偏移为+/-8mV (见下文)。   

    这意味着在增益 G=5+5*(240K/10k)=中 125. ,您应该期望最大输出误差高达 Vout=gain*max_Vos = /-1V 。  这不包括由10k 输入电桥电阻器的失配导致的潜在的额外误差-请参阅下文。