This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324N 输出电压误差

Guru**** 2575595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230671/lm324-lm324n-output-voltage-error

器件型号:LM324

    LM324N 第一个/第七个引脚的输出电压为0V、无输入信号。  不过、异常可能导致输出电压为0.13至0.19V、这可能是由增益差异导致的。  请帮助检查该设计的 VOS 误差是否在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    左侧放大器的信号增益为91 (180k/2k+1)、环路增益(也称为噪声增益)相同、为91

    输出电压为(Vin+Vos)* 91;因此 0.19V 输出可能是 Vin = 0且 Vos = 2.09mV

    电源电压是多少? 如果是单电源、那么就需要考虑更多因素。