This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316:OPA 输出电压不稳定问题

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230523/tlv2316-opa-output-voltage-not-stable-issue

器件型号:TLV2316

大家好、

请帮助确认原理图中的相关器件值设置。

输入电压 DC3.3V、OPA 输出电压正常值1.65V、但故障 IC 电压1.75~1.79V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    信号增益为40.2 (40.2k/1k)而环路增益为 41.2 (40.2k/1k+1)。

    偏移量可以高达3mV (温度为4.5mV);输出误差可以是+/-123.6mV (3mV*41.2)或185.4mV  (4.5mV*41.2)。  

    也可能有一些 CMRR 效应。 VCM 与 VCC 中心之间的距离为-1.61V;最小 CMRR 为72dB;所以潜在的 Vos 误差高出0.4mV。

    1.65V 基准值中的误差也在增益1 (0dB)时传递

    是否只有几个样本偏离中心?