This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4302EVM:THS4302EVM 的单电源运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4302, THS4302EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230477/ths4302evm-single-supply-operation-of-ths4302evm

器件型号:THS4302EVM
主题中讨论的其他器件:THS4302

感谢您花时间回答我的问题、

我对在单电源模式(0-5V)下使用 THS4302感兴趣、并想使用评估模块对其进行测试。  但是、THS4302数据表的图45表明、在单电源模式下运行时需要对放大器的反相输入施加偏置、该输入在评估模块中已接地。  我是否可以假设此评估模块不能用于在单电源模式下测试 THS4302?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的提问。 下面是 THS4302EVM 的原理图。 您可以在单电源下使用此 EVM、但仅在同相配置中使用。

    您将需要使用函数发生器对引脚 J1上的输入信号进行偏置。 这意味着偏置和输入信号都将在引脚 J1上、没有外部 BIAS 引脚。  

    请注意、额外的偏置后、您需要确保处于数据表第4页概述的输入共模范围内。

    谢谢!
    Rachel