This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145

Guru**** 2774205 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, OPA140, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229967/opa145-opa145

器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件: OPA140TINA-TI

您好!

我正在尝试使用 OPAx145 OPAMP 来模拟电路。 我已经使用了 OPA145的 TSM 文件、但是在直流分析和瞬态分析期间未获得所需的资源。  使用 OPAx140仿真同一个电路时、可获得所需的结果。  在本期中、请帮我解答问题。

我已上传 OPAx145的 TSM 文件以供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您遇到这些直流和瞬态问题的具体情况?

    如有可能、敬请展示您的仿真电路。

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑您的文件有问题/过时。 我将您的与 TINA-TI 中的 OPA140和产品页面上的 OPA145进行了比较。 仿真后、我的 OPA145工作正常。

    请使用以下代码:  (截至2023年5月)

    E2E145是您的文件
    TINA140是 OPA140
    网站145位于 https://www.ti.com/product/OPA145#design-tools-simulation
    从-5V 到5V 的输入电压范围内、Vin 是这样的



    同样、使用三角波时、我还会在您的文件和产品页面上的文件之间得到不同的结果。



    如果我链接的文件不起作用、或者您遇到其他问题、请告诉我!

    谢谢。
    卢卡斯