This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH9135:需要确认直流偏置上拉电阻器。

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH9135, AFE7769D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217619/lmh9135-need-confirmation-on-the-dc-bias-pull-up-resistor

器件型号:LMH9135
主题中讨论的其他器件: AFE7769D

大家好、

我需要确认有源平衡-非平衡变压器侧直流偏置的上拉电阻值、即 LMH9135。 我们将使用 AFE7769D TX OUT 侧的这种有源平衡-非平衡变压器。 需要的这个上拉电阻位于有源平衡-非平衡变压器(INP)的引脚2上。 根据接收到的输入、我们给出的上拉电阻为1.8V、请建议我们需要为该上拉电阻考虑的电阻(R29)值。 请查看下面随附的图像、以便更好地理解。

谢谢。此致、

- Teja.

图-1  

有源平衡-非平衡变压器侧

图- 2.

AFE7769D 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RF AMPS 团队:

    这是 AFE7769D 团队和 VVDN 团队之间的联合项目。 请提供以下帮助:

    LMH9135放大器的预期共模输入范围是多少?

    2.是否有与 LMH9135输入引脚等效的中心抽头、以便我们可以使用中心抽头将 AFE7769D 输出偏置为1.8V?

    3. LMH9135是否具有输入差分引脚的内部偏置电压?

    AFE7769D 输出必须具有1.8V 偏置。 如果 LMH9135没有有源偏置、那么我们需要将 R29和 R49连接到0402尺寸56nH 电感器至1.8V、以主动偏置 AFE7769D。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    LMH9135放大器的预期共模输入范围是多少?
    >> LMH9135是内部交流耦合的、所以共模无关紧要

    2.是否有与 LMH9135输入引脚等效的中心抽头、以便我们可以使用中心抽头将 AFE7769D 输出偏置为1.8V?
    >>没有与中心抽头等效的引脚。

    3. LMH9135是否具有输入差分引脚的内部偏置电压?
    >>从下面的 LMH9135框图可以看出,输入端连接到内部的平衡-非平衡变压器,所以我认为输入端没有任何偏置电压。 但是、让我仔细检查一下设计并进行确认。


    此致、
    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hruday:

    AFE7769D TX 输出需要1.8V 偏置。 因此、我们需要为 AFE7769D TX 输出的每个桥臂使用一个电感器射频扼流圈、以将输出偏置在1.8V、然后连接到 LMH9135输入。

    请告知 LMH9135输入的 VCM 是否可以接受外部1.8V 偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:
      在检查设计后、 如果 AFE 和 LMH 之间存在交流耦合电容、我们不需要担心 CM 失配。 请继续操作、R29和 R49上的56nH、LMH9135可以接受1.8V 偏置

    此致!
    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hruday、

    我们将继续操作、让 R29和 R49安装56nH。 谢谢你。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kang 和 Hruday、

    感谢您的宝贵反馈。 总结以上线程、我们建议对 R29和 R49都使用56nH 电感器、如果我错了、请更正。

    谢谢。此致

    - Teja.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    正确。  

    请确保将 C56471和 C56472填充为电容器。 请对56nH 上拉电阻+ 10pF 交流耦合电容进行仿真、以确保高通截止适合3.5GHz 射频频带的射频通带。 谢谢你

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday 和 Kang:

    我们需要再 确认一下关于 LMH9135的信息。 请分享 最大 PD 引脚输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejitha、
      我们尚未在数据表中捕获 PD 引脚偏置电流数据。 我们的验证团队正在努力做到这一点、我将在下周分享结果。

    -Hrutay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的快速回答。

    根据前面的线程、建议使用56nH 电感器并组装  R29和 R49。 对于该电感器、因为它用于射频信号、通常我们使用  SRF (自谐振频率)高2倍的电感器器器件。在这种情况下、我们必须使用大约7GHz 的频率。 说明高 SRF 电感器不可用。 您能告诉我们、我们是需要考虑这个较高 SRF 电感器、还是可以使用任何较低的值。

    谢谢。此致

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    您可以使用不同物理尺寸的电感器(即0402尺寸或0603尺寸)、以允许更高的 SRF 频率。 您还可以看到、电感值稍微降低一下、是否可以实现更高的 SRF。

    目标是采用物理尺寸/实际电感的不同组合来实现 SRF、同时最大限度地提高3.5GHz 射频频带以上的阻抗、使上拉阻抗不会影响性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能不能建议可以使用56nH 电感器的器件型号、因为我们在0402和0603尺寸下都没有获得所需的 SRF 值、即使我们寻求的是电感值的轻微降低。 我们在这种应用中通常使用小于10nH 的电感器、您能否解释一下建议使用56nH 的原因。 在我们进行检查时、我们发现 SRF 5GHz 最大为19nH (具有当前大小、且不干扰布局)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswathy

    请提供19nH 电感器的器件型号、我们可以查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    19nH -  LQW15AN19NG8ZD .. 可以使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswathy、

    请继续进行此电感器选择。  

    19nH 的射频扼流圈和100 Ω 的 AFE 输出阻抗将产生~850MHz 的高通转角。 56nH 射频扼流圈和100 Ω AFE 输出阻抗将产生~250MHz 的高通转角。 目标是使用足够高的电感将高通转角与主射频频带至少相隔十倍频。 850MHz 的角大约为2倍频程、并且仍然足够充分。

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢康。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hruday 和 Kang:

    我们需要再次 确认一下有关 LMH9135的信息。 请分享 最大 PD 引脚输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:
      我们的验证团队仍在努力获取这些数据。 会尽快回到你身边。

    -Hrutay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    我们还有一个疑问。

    有源平衡-非平衡变压器第12引脚连接到评估板中的 GND。 但在数据表中它是 NC。 实际上、它为什么在 EVB 中接地、是否需要它?
    并提供 PD 电流值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreejitha、Nimesh、
    有一个50k 的内部下拉电阻接地。 这取决于 PD 引脚电压。 断电后、PD 上的最大偏置电流将为75uA。 当电源打开时、最大电流为15uA。 总体最大值为75uA。
    NC 引脚无需连接至 GND。

    此致、
    赫鲁日