This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2325:IN+和 amp 之间是否有二极管;OPA2335的 IN-之间是否有二极管

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2325, OPA4171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230260/opa2325-does-there-have-an-diode-between-in-in--of-opa2335

器件型号:OPA2325
主题中讨论的其他器件: OPA4171

大家好、

在 OPA2325的 DS 中、显示 OPAx325在所有引脚上都包含内部静电放电(ESD)保护电路。 在输入和输出引脚的情况下、这种保护主要包括连接在输入和电源引脚之间的导流二极管。  

IN+和 IN-之间是否有二极管? 我看到某些放大器(如 OPA4171)在  IN+和 IN-之间也有一个二极管。

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有模拟 IC 的 I/O 引脚都包含 连接在该引脚和两个电源引脚之间的反向偏置导流二极管。  此外、某些高电压 CMOS 运算放大器(如 OPA4171)在输入端子之间具有背靠背输入保护二极管-请参阅下文。

    但是、大多数像 OPA2325这样的低电压 CMOS 运算放大器不在输入端子之间包含背靠背输入保护二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我懂了。 感谢您的帮助!

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。   如果您有任何其他问题、敬请告知。