This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:生产日期代码和器件标识

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229950/lm193-date-code-and-part-marking

器件型号:LM193

P.

请提供 有关 如何确定生产日期代码信息的信息

e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    第二行是日期代码。

    3 =组装年份的最后一个数字(可能是2023、2013或2003)

    0 =月代码或六周日历周期代码。

    A =组装地点代码。

    但是、"0"对于6周期间(仅1到9周)不是有效字符。 我必须进一步检查以确认。

    您是否仍有带有标签的原装装运纸箱或包装袋?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、 我 没有包装。   此部件位于我们的合同制造商提供的电路板上。  我注意到它与我在生产中使用的不同。  此器件上有极性凹痕、且  器件底部没有戳记号。  如果您可以找到有关"0"或最后一行信息的更多信息、那将非常好。  谢谢    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    您订购的确切器件型号是什么? 来评估我们的设计? 谁来了?

    我假设 LM193DR 或 LM193DRG4 (塑料 SOIC-8封装)。

    您是否知道它们大概是在何时被购买的?

    与我在系统中看到的情况相比、有些事情不是很正确、我将进一步检查。

    包装底部的标记为"模具"标记、用于标识所使用的注塑机、甚至可能不存在。 底部没有生产日期代码(仅顶部有生产日期代码)。

    您是否遇到了器件性能问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件为 LM193DR。   我不知道它们是何时购买的、因为这些器件填充在来自 合同制造商的电路板上。   安装它们的电路在大约30%的时间内无法正常工作。  我正在尝试确定这些器件是 TI 器件、还是具有激光蚀刻标记的非品牌器件看起来像 TI 器件   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我可以通过您注册的电子邮件地址与您联系吗?

    我们会对可能的假冒问题进行脱机讨论。 它可能会朝着这个方向发展...

    如果您用已知的 TI 器件替换这些器件、它们是否会突然恢复正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 您可以在*****与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我已给您发送电子邮件。 我将关闭该主题以将其内部显示。