This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:与阿尔法级运算放大器之间的不一致产品:协助请求

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, LM358LV, LMV358, LMV612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228639/lmv358-inconsistencies-with-op-amp-in-alpha-stage-product-request-for-assistance

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件:TLV9002、 LM358LV、 LMV612

尊敬的德州仪器支持:

我们在产品的 α 电压开发阶段面临一个问题、我们怀疑 LMV358IDR 运算放大器可能是根本原因。 我们的产品涉及音频放大、一半的主板表现出爆裂声和噼啪声、表示扬声器潜在的功率不足、但我们已排除扬声器本身的问题。 这种不一致性表明零部件或装配流程存在问题。

我们进行了广泛的调试、包括使用示波器。 固件、DAC 和微控制器似乎都正常运行。 在低通滤波器之后、音频信号会略微失真、从而导致轻微的直流偏移和失真、但这些不足以解释我们的问题。 信号通过 LMV358IDR 运算放大器后将出现显著失真、此时信号不保持纯正弦波形式。

有趣的是、不同电路板上的物理运算放大器元件似乎不同、这就引发了关于其合法性的疑问。 当我们交换运算放大器时、问题最初就解决了、但再次替换它们、问题90%得到了解决。 这表明存在潜在的焊接问题、但我们也怀疑 LMV358IDR 可能的问题。

我们已记录了功能良好的电路板(https://www.youtube.com/watch?v=4fnC0PkTvnA)和出现故障的电路板(https://www.youtube.com/watch?v=xM4cd2Aevhk)的示波器读数、供您查看。

我们建议的后续步骤重点关注运算放大器和焊锡膏应用。 我们计划对组件进行疲劳测试、并仔细检查焊接流程。 但是、在继续之前、我们非常感谢您的团队提供任何见解或建议。 LMV358IDR 是否存在可能引起我们问题的已知问题? 或者我们是否应该考虑潜在的兼容性问题?

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就好像您超出了有效的输入共模范围。 在这种情况下、行为未定义、不同的裸片可能会削波或饱和。

    LM358LV 需要较小的余量、但您应该使用具有轨到轨输入的运算放大器、如 TLV9002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaqib、

    我同意上面的 Clemens 评论。 我会检查您的输入信号值是多少、尤其是相对于您的电源轨。 您的典型输入共模电压范围为低于正电源1.9V、超过该值将会导致削波、其削波达到的值将在放大器之间变化。 在这里、轨到轨输入放大器是您的最佳选择。 TLV9002可供使用、如果您需要双极器件、则可使用 LMV612。 值得注意的是、TLV9002具有比 LMV358或 LMV612更好的宽带噪声。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来 大家都在谈论输入电压过高。 这就是芯片无法正常运行的原因。 所谓的"未定义行为"、  是指如果我们没有按预期使用该芯片、那么它的行为就不会符合我们的预期。 这可能解释了为什么我们只有一些芯片能够正常工作、因为单个芯片在使用不当时会有不同的反应。  音频:我们有两个音频问题、但我们只尝试解决其中一个问题。 我们并未尝试解决低通滤波器削波。 我们正在尝试解决 LMV 芯片的音频噼啪声。 此外、 我们当前使用的运算放大器 LMV358已经是轨到轨类型。 我们已订购 LMV612MAX-NOPB 和 TLV9002IDR 进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 ChatGPT 将技术术语翻译成普通英语。

    1. ** Clement 的回应**:Clement 提到您可能超出了"有效输入共模范围"。 该术语是指运算放大器(OP-Amp)可以在其输入端安全处理的电压范围。 超过此范围会导致未定义的行为。 这有点像试图在旋转得太快的转盘上播放一个记录-你可能会听到一些声音,但它会失真,没有什么意义。 Clements 建议您可能希望切换到不同类型的运算放大器、具体而言是"轨到轨"类型、如 TLV9002。 "轨到轨"运算放大器可以处理更广泛的输入电压。
    1. Jerry **的回应**: Jerry 同意 Clements. 他基本上是说、如果您将运算放大器推过其舒适的工作范围、它可能会开始"削波"。 这类似于将扬声器上的音量调高导致失真。 削波发生的电平可能因运算放大器而异。 他还建议考虑使用 TLV9002或 LMV612。 TLV9002同样是一款轨到轨运算放大器、这意味着它具有多功能性、能够处理各种电压。 另一方面、LMV612是双极器件、这意味着它能够很好地处理正负电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaqib,

    视觉图像可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaqib、

    使用 ChatGPT 对答案进行释义时、我会谨慎、因为它自信地回答了所有问题、但不一定总是正确。 它肯定是一个方便的工具、但仍需要审核/更正。

    LMV358不是轨到轨输入器件。 在器件的产品页面上、它在"轨到轨"下指出它是"输入到 V-"。 这意味着您的共模电压范围可扩展至您的负电源轨、但不能一直扩展至您的正电源。 这将导致与您在视频中发布的行为类似的行为、即信号的顶部范围在超过某个值后趋于平坦。

    此外、如果有任何解释或定义不明确、请随时让我们澄清! 我们很乐意以不同的方式提供资源或解释、以确保您理解。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 测试了新款 LMV612、其结果令人鼓舞。 请在下方查看使用 LMV612进行的示波器测试结果。 音质和以前良好的单位一样好、并且我们实现了3.33V 的最大电压读数、这在理想范围内。 与以前的迭代相比、这是一个显著的改进、在以前的迭代中、声音质量令人满意、但最大电压不足: https://youtu.be/hNdvbVDcB5o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaqib,

    很高兴 LMV612在该应用中表现良好。