This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:使用隔离式放大器和运算放大器反向计算输出信号链的输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230723/tlv6001-back-calculating-the-input-from-output-signal-chain-with-isolated-amplifier-and-opamp

器件型号:TLV6001
主题中讨论的其他器件: AMC1350

大家好、

我们使用以下电路并借助 uC 中的 ADC 来测量充电器的电压。

某些其他应用需要充电器电压值。(充电器电压值用于计算隔离电阻)。

所以我尝试通过输出来计算输入。 我的计算误差几乎为2V。

我们将    在信号链中使用 AMC1350和 TLV6001。

请查看下面的电路图和计算方法。

从电路图中、您可以看到输入 V2为58V.I 使用第二个图中所示的公式根据 Vout 计算 V2。

我得到的值是56V、而不是58V。我知道哪里出了问题了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经 R4和 R7以及流经 R5和 R8的电流是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经各电阻器的电流如下所示、

    R4、R5 = 124uA

    R7、R8 = 32.15uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题没有太大意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、  

    我确认了您在第1节中使用 TLV6001对第一部分的推导是正确的。 有关传递函数和简化、请参阅下面。  

    由于 AMC1350不是运算放大器器件、因此我将此主题转给数据转换器团队以进一步提供帮助。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    非常感谢。

    此致

    Hari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您可以参考我们的电压检测精度 Excel 计算器来实现此目的:  https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    不过、我看到您是使用原理图中的同一电源为 VDD1和 VDD2供电吗?

    这种 连接会违反隔离栅、需要单独的电源和接地端才能正确使用该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢。

    在原始电路板中、VDD1和 VDD2不同。

    反向计算时、我没有得到确切的值。差异为2V。

    我在计算中未考虑 AMC1350的共模电压(1.44V)。

    是否会导致反算产生任何误差。

    此致

    Hari.