This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:EVM 输出端的反射

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH5401EVM, TIDA-00826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229334/lmh5401evm-reflections-at-output-of-evm

器件型号:LMH5401EVM
主题中讨论的其他器件:LMH5401、、 TIDA-00826

您好!

我们正在努力利用 LMH5401作为宽带单端到差动转换器、用于将光电二极管(Thorlabs DET08CFC) 的输出连接到 ADC。 光电二极管指出、将端接电阻匹配到50欧姆将最大限度地提高高速应用中的性能。 我修改了评估板、以便使用为具有2V/V 增益的单端输入指定的电阻器值、其中 RG1 = 90.9R、RT = 76.8R、RG2 = 121R、RF = 175R。 我将每个输出依次连接到高速示波器中的单独输入、内部端接电阻为50 Ω、并使用数学函数观察差分输出。 似乎在信号链中的某个路径上有反射、并附有示波器图片。 正确修改外部电阻器值时是否缺少某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

       当增益= 2V/V 时、电阻值看起来很合适 您能为以下问题提供帮助吗:  

    • 您是否 用50欧姆终止了 DET08CFC 的另一端?
    • 您是否使用有源探头探测输出放置或使用 SMA 转 BNC 连接到示波器? 我建议使用差分探头/检查它们可能具有不对称 响应的电缆。

    此致、
    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.光电二极管没有其他端接方式、输出端直接馈送至 LMH5401EVM 板。 是否应该有另一个50欧姆端接?

    2. EVM 的差分输出通过 SMA 电缆直接发送到两个具有50欧姆输入阻抗的独立示波器通道。 我们的有源探头速度尚不足以满足此器件的要求、尽管示波器具有100GHz 带宽、因此这已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也很好奇是否应该将电压轨设置为不同的值以优化电压范围。 现在、我为 EVM 设置了+/- 2.5V 电源轨、但我看到参考设计(TIDA-00826)为 LMH5401使用+3.75V 和-1.25V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DET08CFC 数据表显示端接50欧姆。 您能试一下吗?



    我建议 在馈送到 LMH5401以缓冲光电二极管之前使用跨阻放大器级。 您可以在上一 主题中找到合适的 TIA

    此致、
    赫鲁日