This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:输入偏置电流过大

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231420/tlv3691-excessive-input-bias-current

器件型号:TLV3691

我有一个简单的电路、我们通常会将-输入拉至电源。 (1.8V)电流的输入电压。 该电路用于检测电池模块的连接。

比较器的-输入拉取足够的电流、使输入电压降至1.65V。 输入偏置电流应仅拉取20pA、因此应仅出现最小压降。  

该器件是轨到轨输入、因此我不知道是什么原因导致了电流消耗过大。 非常感谢你能就此提供的任何启示。  

下面是电路原理图。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在另一主题中讨论该帖子、并将其关闭