This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:有关输出电压摆幅的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM358-N, TLV9002, LM358LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231569/lm358a-question-about-output-voltage-swing

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件:LM358、 LM358-N、 TLV9002、 LM358LV

您好!

与 LM358-N 和 LM358 D/S 相比、

输出摆幅规格略有不同

LM358-N D/S 在 Vs=+5V 时没有输出电压摆幅规格、如下所示:

LM358-N

LM358

您是否有在 Vs=+5V、RL=0 2kΩ?Ω 条件下 LM358-N 输出电压摆幅的任何数据

或者我们是否可以考虑 LM358-N 与 LM358具有相同的规格?

谢谢。

开始吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件被设计成相互替代;实际行为是相同的。

    但 LM358 (-N)不具有轨到轨输出;如果您关心输出电压范围、则应使用 LM358LV 或 TLV9002等放大器。