This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022-Q1:TLV9022的 POR 功能

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9022-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231441/tlv9022-q1-the-por-function-of-tlv9022

器件型号:TLV9022-Q1

您好!

对于 TLV9022-Q1、我有两个问题、

1. TLV9022-Q1具有用于启动或断电条件已知的内部上电复位(POR)电路。  

在 POR 期间( 20us ),输出(__LW_AT__OC type)的状态是什么?

2、如何理解下图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.第7.4.1节规定:

    POR 电路将在 POR 周期(TON)期间使输出保持高阻抗(高阻态)。

    2.输出阻抗非零;对于小电流,其电阻近似恒定。 如果输出仅驱动高阻抗 CMOS 输入、这无关紧要、但对于上拉电阻器或 LED 等较大负载、您需要了解比较器输出中压降的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯一如既往的大力支持。

    卡盘