This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:最大 电迁移电流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231468/ths3491-max-electromigration-current

器件型号:THS3491

我看到了一篇 有关电迁移的帖子、声称它不是 交流电流的问题、而是直流 电流的问题、但我看到另一篇帖子指出、对于交流电流、应该 根据最大值检查 RMS 电流 电迁移限值为100 mA。 使用 RMS 电流 将限制最大 对于正弦波、连续交流电流更改为+/-141mA。 假设我遵守散热指南、对于高电流交流输出的持续运行、是否有建议的指导 ?例如、如果我在100MHz 持续以+/- 350mA 峰值驱动输出、时基故障率是否完全降低?

谢谢。

选择