This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8350:Vocm 的电流消耗

Guru**** 2769165 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230991/lmp8350-current-consumption-of-vocm

器件型号:LMP8350
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你好
感谢您的答复。

我还有一个问题。
如果 Vocm 电压由外部提供、Vocm 的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     来自外部基准电压的灌电流/拉电流总量 将取决于您的外部电路和输出共模电压要求。 器件数据表显示了器件 Vocm 引脚的内部电路、并建议缓冲(低阻抗输出)外部分压器和电压基准。  

       

      可以使用以下公式计算为内部电路灌电流/拉电流所需的外部电流: (将50k Ω 替换为60k Ω)  

      

     以下是使用5V 单电源将 Vocm 设置为1.5V 时的示例:

     下面随附了 TINA-TI 仿真文件。

     

    谢谢!

    SIMA