This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928EVM:实际的偏置电流与规格有很大不同

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231546/opa928evm-the-actual-bias-current-is-much-different-from-the-specification

器件型号:OPA928EVM

迪亚尔斯、

 我们应用了 OPA928EVM、并测试了偏置电流与 数据表存在显著差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     为了保持毫微微安性能、OPA928EVM 必须保持清洁且无污染物。 该板对灰尘、指纹和焊剂的污染非常敏感、这将降低测得的 偏置电流 性能。 这是因为这些污染物为输入引脚提供了电流泄漏路径。  

    请参阅 OPA928EVM 用户指南的第1.1节"EVM 清洁度指南"。  

    如果在电路板的最初交付和测试过程中没有遵守1.1中的指令、则很可能是电路板受到污染、从而导致根据您的文档测量的50-100fA 的性能降低。

    然后我看到您将集成电容器 CF 替换为另一个 SMD 器件。 根据您的文档、这一工艺引入了大量的焊剂和其他油污染、严重将性能降低至10pA。 集成节点是电路板中的模式敏感区域、如您所见、该节点必须保持干净且没有污染物。

    按照 《OPA928EVM 用户指南》第5节所述的清洗协议、可以恢复飞安性能。 对于敏感节点中出现的极端污染情况、可能需要执行多个清洁过程循环来恢复飞安级性能。 请注意、如果 PCB 走线在焊接过程中被烧毁或损坏、则泄漏性能可能会永久降低。

    谢谢。

    察赫