This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:原理图检查

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231842/tl331-schematic-check

器件型号:TL331

您好、TI 团队、

我们为输入交流电源设计了一个保护板、 U1第一个引脚(固态持续器)的电平由两个比较器 TL331控制、用于打开和关闭 U1。 您可以帮助检查是否对原理图有任何建议吗?

原理图如下所示。

同时、我们对比较器的使用也有一些疑问、 您能否 分享任何有关比较器的详细信息?

谢谢。

此致

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina.

    感谢您的发帖。 我们今天是假期休息日、星期二回来时将进行回顾。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    是否存在重复使用75k 电阻器 R15和 R16的原因?

    是否组装过 R18? C7的充电电压可能高达 V+、这将超出比较器的输入范围(Vcc-2V)。 不应该是问题、因为 TL331"功能"允许只要一个输入处于范围内即可实现正确的输出。