This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240对 VREF 使用电阻分压器、由于使用单端输出配置而产生输出误差

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228731/ina240-q1-ina240-use-resistor-divider-for-vref-output-error-due-to-using-single-end-output-configuration

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、

我的客户使用的 INA240-Q1与 以下配置类似、但遗憾的是、它们在单端信号中使用输出。  

您能帮助分享随温度变化的内部阻抗变化或系数吗? 该项目进度比较晚、无法进行硬件更改、客户希望了解目前是否可以进行任何软件校准。 你有什么建议吗?

此外、您能解释一下为什么使用差分输出结构可以通过一些公式来解决这个问题吗?

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    内部阻抗变化高达15%、但温度变化很小。 就可以将其视为在温度变化时的平坦状态。  

    应用手册的第5.2节 介绍了为何建议使用差动测量而不是单端测量。 在部分6.2中、提供了一个示例来计算由于分频器被用作基准而导致的输出误差。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:  

    非常感谢您的回复。 您是否可以帮助分享室温下 INA240的 Ri 和 Rf 值以及它们如何随温度漂移?

    我已将应用手册分享给客户、也向客户解释了应用手册的内容、但客户仍需要获取值信息、以便对单端输出进行最坏情况分析、并在设计指南中添加了使用差分输出这一规则。  

    谢谢你

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    INA240的 Rf 和 Ri 值将根据所使用的增益型号而变化。 您能在此处分享变体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:  

    客户正在使用 INA240A3QPWRQ1。谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    对于 INA240A3、Ri=25k、Rf=125k。 ºC 电阻器的温度系数为-40ppm/μ s。

    此致、Guang