This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:问题

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231724/tl082-question

器件型号:TL082

大家好、

我的客户想在差分比例电路中使用 TL082。 如果放大率增益小于1、例如输入为10V、输出为1V、则是否存在环路不稳定的风险?  

提前感谢。

此致、

Ivy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    重要的不是信号增益。 它是放大器的噪声增益,它是 从 IN+引脚(当反馈传递到 IN-时)观察到的闭环增益。

    当向环路添加额外的增益或延迟时、稳定性成为一个问题。