This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA521:有关直流设计的 OPA521

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232035/opa521-opa521-for-dc-design

器件型号:OPA521

你好!

我会使用 OPA521实现低噪声、大电流 DC 设计。 基本而言、我会将其用作反相输入运算放大器。 双电源(+/-12V)是否可用于芯片?

闭环增益、看起来很好。 有什么需要注意的? 是否可以在 GAIN_SET 引脚和 Vout 引脚之间连接一个10nF 电容以限制带宽?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Zhou:

    [QUOTE USERID="193438" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232035/opa521-opa521-for-dc-design 可否在 GAIN_SET 引脚和 Vout 引脚之间接一个10nF 电容来限制带宽?

    是的、可以。 您可以通过引入一个与反馈电容器并联的电容器来限制 BW。 内部 PA 配置为7V/V、您可以按照以下示例对其进行修改。  

    如果必须驱动容性负载的精密稳压 PA、可使用以下方法来适应负载。 如果您可以使用双反馈补偿方法、并且该电路能够在进行适当补偿的情况下驱动大容性负载、高达100uf 或更高。 对于较大的容性负载、电路的 BW 将进一步受到限制、但这对于低噪声、精密电压和驱动直流应用来说可能是可以的。    

    如果您想查看适合您的应用的交流环路稳定性分析、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德