This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:硬件问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231032/lm358-hardware-issue

器件型号:LM358

 您好,有个问题请教下,μ A

1KVIN+和1KVIN Ω-是加了600V电压 Ω


5V2和5V2GND是金升阳的电源模块隔离出来的 μ A


我把R236去掉了,跟后级断开了 μ A


老批次的358,输出1.2V(1脚和4脚)。新批次的358,输出0.5V左右 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚2、3、5、6、7处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1脚对4脚,2脚对4脚,3脚对4脚,5脚对4脚,6脚对4脚,7脚对4脚的电压分别为 μ V-4.6mV,μ V-6.4mV,μ V-0.536V,0.59V,μ V-0.666V,μ V-0.568V、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入端的负电压超出有效共模范围(请参阅数据表的第6.3节)、因此无法保证正常运行。

    此外、低于−0.3V 的电压超出了绝对最大额定值(第6.1节)、因此器件可能会损坏。

    您需要一个不同的电路、在到达运算放大器输入端之前、将两个输入电压缩减至有效范围。 基准电压(R232的下限)至少不应接地、而应足够高以避免负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358硬件问题 μ A

    一、问题说明 μ A

       在使用LM358时发现,同一型号不同批次的器件焊接至PCB,功能出现异常。原理示意图如下,特别说明,电池与运放不共地。μ A

    使用墨西哥批次358,各节点电压 μ A

    图1 μ 墨西哥批次358 μ A

    使用马来西亚批次358,各节点电压 μ A

    图2 μ A。 马来西亚批次358 μ A

     

    二、TI答复 μ A

    TI技术人员针对图2进行答复,如下:μ A

    1.输入端的负电压在有效的共模范围之外(见数据表第6.3节),因此不能保证正确的操作。

    此外,低于 μ- V的电压超出绝对最大额定值 μ m (第6.1节 μ m),因此设备可能会损坏。μ m

    3.您需要一个不同的电路,在到达运放输入之前将两个输入电压降至有效范围。至少,参考电压( R232的下端)不应该是GND,但应该足够高以避免负电压

    三、疑问 μ A

      针对答复,有几处不明确的地方,还请指教 μ A

    1. 答复1中的输入端共模电压是否指的是(-0.673+0.615 μ A/2=-0.029<0因此不能保证芯片正常工作 μ)
    2. 答复2中的低于 μ 0.3V的电压是否指的是6脚的 μ V-0.673V
    3. 针对图1中的墨西哥批次358,输入端共模电压是否是(__LW_AT__628+0.629)μ A/2=0.6285,是否可以理解处在共模范围之内。若在范围之内,图1中的电路是否还存在不合理之处。μ s

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我不是 TI 员工。)

    1.产品说明书指定了共模电压限值、因为它假定电路具有适当的负反馈、导致两个输入具有相同的电压。 但这些限制分别适用于两个输入引脚。

    引脚6上的电压确实超出了限值。

    3.第一幅图中的电压是正确的。