This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:添加 RC 滤波器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232842/pga309-add-rc-filter

器件型号:PGA309

是否可以将 RC 滤波器连接到外部温度测量输入(引脚编号15)?

这会影响温度测量吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISEE、

    1. 可以。  您可以在温度传感器输入端连接一个 RC 滤波器。    10nF x 100 Ω 电阻器(159kHz)是合理的选择。  TempADC 本身是一个低带宽器件、因此内部有一个内部数字滤波器、因此外部滤波主要是为了更大限度地减少高频信号的混叠。
    2. 由于温度传感器通常位于 PGA309附近并且位于一个屏蔽式传感器外壳内、所以通常在设计中不使用任何滤波器。  此外、通常情况下、传感器模块上的 PCB 面积有限、因此工程师应尽量减少组件数量。  不过、滤波器可能非常有用、尤其是在您处于高噪声环境中的情况下。   
    3. TempADC 的输入阻抗为2.8m Ω/PGA。  大的串联电阻将产生一些分压器影响。  校准过程将有助于最大限度地减小此误差。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    艺术