This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180A2QDBVRQ1

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232682/ina180-ina180a2qdbvrq1

器件型号:INA180

尊敬的先生或女士:

请您为我提供器件 INA180A2QDBVRQ1的终端涂层。 如果终端涂层是 NiPdAu、Niau 或 Au、请告诉我 Au 的厚度。

此外、您能否向我介绍器件 INA180A2QDBVRQ1的潮湿敏感度等级(MSL)。

提前感谢。

此致、

Kaoutar Ben Kaddour

应用工程师

KKaddour3@slb.com

+447576895512

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaoutar:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    您是否知道所有这些信息均可在产品页面上找到? 您可以在 TI.com 上搜索感兴趣的器件型号、点击"订购和质量"、

    找到您要查找的特定器件、然后单击"质量、可靠性和封装信息"列下的"查看或下载"。

    我已提取报告供您进行具体查询、并将其链接 在此处

    Unknown 说:
    请您给我提供器件 INA180A2QDBVRQ1
    的终端涂层


    Unknown 说:
    您能不能告诉我器件 INA180A2QDBVRQ1的潮湿敏感度等级(MSL)

    INA180A2QDBVRQ1是 NiPdAu 和的 MSL 等级 级别1

    Unknown 说:
    如果终端涂层是 NiPdAu 或 Niau 或 Au、请告诉我 Au 的厚度

    标称厚度为

    Ni:0.5 ~ 3.0um

    PD:0.01 ~ 0.10um

    au:0.003 ~ 0.015um

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    路易