This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:LMV393IDR 和 LMV393LVDR 的比较表

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232760/lmv393-comparison-table-between-lmv393idr-and-lmv393lvdr

器件型号:LMV393
主题中讨论的其他器件: LM393LV

大家好、  

 您能帮助提供 LMV393IDR 和 LMV393LVDR 之间的比较表 吗? 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为您指的是 LM393LVDR。

    ►器件型号 LMV393IDR LM393LVDR
    这种规格 幻灯片 幻灯片
    引脚排列 双路 双路
    通道计数 2. 2.
    热性能   SOIC-8 SOIC-8
    封装(TI 公式) D8. D8.
    Vs 最小值(V) 2.7. 1.65
    Vs 最大值(V) 5.5. 5.5.
    µs 时间、典型值(μ s) 0.28. 0.6.
    Vos 最大值25°C (mV) 7. 2.
    输入范围 至 V- R-R
    输出类型 OC OC
    Iq (最大值)(mA) 0.15. 0.035
    偏置电流(典型值)(nA) 25. 0.005.
    最低温度 -404. -404.
    最高温度 125. 125.
    附加功能   POR、失效防护、Vout>V+
    汽车规范    
    GPN LMV393的改进 LM393LV
    数据表 LMV393的改进 LM393LV
    TI 网页 LMV393的改进 LM393LV