This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:LM6142/OPA2994/OPA2189之间的比较表

Guru**** 2381610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6142, OPA2189, OPA2994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232756/lm6142-comparison-table-between-lm6142-opa2994-opa2189

器件型号:LM6142
主题中讨论的其他器件: OPA2189OPA2994

大家好、  

我们想在 客户端的 LM6142BIMX/NOPB 进行 P2P 升级。 您能帮助提供  LM6142/OPA2994/OPA2189之间的比较表吗? 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已给定、

    ►器件型号 LM6142中所示 OPA2994. OPA2189
    这种规格 幻灯片 TI (预量产) 幻灯片
    通道计数 2. 2. 2.
    与范围间的关系 1.8V 至24V 2.7V 至32V 4.5V 至36V
    GBW (MHz) 17. 25. 14.
    µs 率(V/μ s) 25. 18. 20.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 1. 1.5. 0.005.
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 3000000 1. 6000
    轨到轨 输入、输出 输入、输出 输入到 V-、输出
    IQ 典型值(mA) 0.65 1.1. 1.3.
    1kHz 时的 Vn (nV/√Hz) 16. 12. 5.2.
    ISC 典型值(mA) 8. 150 65
    偏置电流(典型值)(pA) 180000 100000 70
    工作温度(°C) -40至85 -40至125 -40至125
    提供的封装 PDIP-8、SOIC-8 SOIC-8、VSSOP-8、SOT-23-THIN-8*、WSON-8*、X2QFN-10* SOIC-8、VSSOP-8.

    这里是比较表。 我还将向您发送一封电子邮件、介绍如何在无需等待 E2E 响应的情况下生成这些表格。

    此致!
    Jerry