This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2364:OPA2364和 TLV9062的比较

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2364, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232753/opa2364-comparison-between-opa2364-and-tlv9062

器件型号:OPA2364
主题中讨论的其他器件: TLV9062

大家好、  

在客户方面、我们想在 OPA2364IDR 上进行 P2P 升级、似乎 TLV9062是 P2P 升级版本、对吗?   您能帮忙提供 OPA2364和 TLV9062之间的比较表吗?   

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没错、TLV9062是 OPA2364的最佳交叉器件。  

    TLV9062将在大多数规格中具有更高的性能、并提供更低的1ku 定价。  

    下面是一些最常见数据表规格的比较表:

    请告诉我、客户是否希望比较任何其他参数、我很乐意将它们添加到表中。

    总的来说、我对使用 TLV9062实施 P2P 交换有很高的信心。

     如果客户有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    雅各