This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:是否有任何芯片可替代 AD8066?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA2863A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231915/opa2810-is-there-any-chip-can-replace-ad8066

器件型号:OPA2810
主题中讨论的其他器件: OPA2863A

您好、TI 人

我建议客户使用 OPA2810替代 AD8066时。 客户担心 OPA2810的冷却能力。

客户更喜欢带 散热焊盘的芯片。

您能 为我提供一种更合适的散热垫替换材料吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    AD8066也不提供带散热焊盘的封装。 OPA2810与 AD8066的冷却能力是否存在问题?

    我们还有 其他器件、例如 OPA2863A、其采用带散热焊盘的封装(带散热焊盘的3x3mm DSN-10)。  请 分享此应用所需的主要规格以及为什么需要散热焊盘、以便我们进行全面搜索并提供最佳的可用选项。

    此致、

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,AD8066不提供散热垫。 客户需要良好的冷却能力、但不测试 OPA2810。

    如何过滤 TI.com 上提供散热焊盘的芯片?

    我找不到此滤波器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    无法使用参数搜索表直接筛选出带电源板的器件。 我们需要按封装搜索(如果已知某个封装具有电源焊盘)或浏览数据表以查找此值。

    对于此要求、我看到 THS4032DGN 和 OPA2863ADSN 是两种可能的选项:

    1. THS4032DGN 是一款220MHz。 GBW、低噪声、32V 电压反馈放大器。

    2. OPA2863ADSN 是一种50MHz、RRIO、低功耗的电压反馈放大器,具有最大 1.2uV/C 偏移漂移和最大值 95uV 偏移。

    这些设备中是否有任何设备符合客户的要求?

    此致、

    Bharat Agrawal