This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401-Q1:线性/失真性能

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230468/lmh32401-q1-linearity-distortion-performance

器件型号:LMH32401-Q1

大家好

通过查看 LMH32401-Q1的数据表、我找不到任何 与线性指标相关的信息:HD2、HD3、THD、IM3等

本设计仅提到了线性输入范围、但它对于模拟设计来说是不够的

为什么会这样?

请您提供此类数据吗?

此致、

大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您关注我们的器件。 我 已向设计人员发送了一封电子邮件、告知为何数据表中未包含此信息、但他本周正值假日、因此我预计下周早些时候会收到回复。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的耐心等待。 我收到了团队的反馈、他们正在努力为您获取这些信息。

    请查看将发送给您的离线电子邮件通信。

    谢谢!
    Rachel