This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:125度环境温度

Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THVD8000, TIDA-010935

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224263/ths6222-125degree-ambient

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件: THVD8000

是否有125度放大器的类似器件?

应用:光伏逆变器

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能否详细说明一下、在更高温度的放大器中您需要 THS6222的哪些方面?

    例如:

    封装尺寸

    差分信号线路驱动(两个放大器以差分方式一同使用)

    大功率电源

    电流驱动目标

    失真目标

    请分享这些或其他规范中的任何一个与光伏逆变器应用相关的内容。  与此同时、我将回顾我们的产品组合、以便分享您的选择。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec。

    在350KW 额定功率的太阳能系统中、系统盒中的环境温度预计高达75度。 客户将采用如下所示的 TIDA 设计。 其中、THVD8000 + THS6222计划实现。  

    应用:350KW PV 逆变器系统中的 PLC。  

    电源电压:THS6222为12V。

    驱动能力:PLC TX 与 PLC RX 之间的电力线距离约400米、需要更高的驱动能力。  

    差动 线路:PLC 信号来自 THVD8000

    这里有两个问题。

    1.是否有热性能更好的器件? 您认为 THS6222能够在此系统上进行设计吗?  

    2、如何估算 THS6222的功耗? 如何估算其结温?

    TIDA-010935

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供更多详细信息。  我将与我们的工艺技术和设计专家核实、看看我们是否有关于操作 THS6222的热上限的任何内部指导。  至于功耗和结温的估算、请允许我用一点时间提供一种实现方法。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、E2E 论坛、

    关于 THS6222高温(125C)热性能的讨论已移至一个相关的电子邮件链、该电子邮件链将从论坛中离线。  本论坛的环境是 THS6222数据表的第5页、多个注释和表格中列出的值显示了 THS6222结在各种条件下的最高温度。  此外、还有一个说明通过热敏二极管实现自关断功能的注释、该功能是 THS6222在裸片结达到大约175C 时关闭的机制。   

    此致!

    ALEC