This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:SE 输出

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233066/amc3330-se-output

器件型号:AMC3330

大家好、

我对 SE 输出用例有疑问。

如果客户希望使用在 INP = INN 时生成0V 的 SE 输出。

可以在 VREF 处连接 GND 吗? 似乎没有问题、但请仔细检查一下。

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    取决于 OPA 的电源。 如果为单极、此电路将无法感测负电压、并且接近0V 将被 OPA 电源的余量削减。