This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:输出引脚的绝对最大电压

Guru**** 2384330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232694/tlv1805-absolute-max-voltage-of-output-pin

器件型号:TLV1805

大家好、  

请参阅 下面的 TLV1805数据表,  

这是否意味着  输出引脚的绝对最大电压取决于电源电压。

例如、如果为 AMP 提供±12V 电 压、则 输出引脚可承受的电压范围为-12.3V ~ 12.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;该引脚与 V+之间有一个二极管。 请参阅 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Clemens!

    您好!Xiansong:

    通常输出不应超过电源。 通常、不会强制电流回到输出端。

    但是、电感负载或长布线会导致电感反冲或振铃、从而将输出推至电源之外。 电源的输出端有 ESD 二极管、应限制输出、输出限制规格适用于这些二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的答复。
    根据您的回复和数据表、我认为0.3V 是发射量 电压 额定压差规格。  
    通常、二极管的 Vf 是根据 IF 定义的、除了电压限制规格为0.3V 外、上是否有任何信息 电流 ESD 二极管或输出引脚的限值规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Xiansong:

    0.3V 的限值可防止二极管完全导通、从而使输入偏置电流仍在规格范围内。

    至于电流、我们建议将 ESD 二极管电流保持在10mA 以下(类似于输入)或尽可能低。

    如果有可能超出电源电压、则建议使用外部钳位。