This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:分压器电路的公式

Guru**** 2979930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232878/amc3330-q1-formula-for-high-voltage-divider-circuit

器件型号:AMC3330-Q1

大家好、

我们的客户在其设计中使用了 AMC3330QDWERQ1、想了解高压分压器电路的公式。 输入电压为 300V。  第8.2.2节提供了一些公式、但似乎没有任何参数包括输入电压、R11和 R12以及其他重要参数。  您能介绍一下根据输入电压计算分压器的公式吗? 此外、 第 8.2.2节中的 VLx 代表什么? 我知道我们的产品页面上有一个计算器。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    使用表8-2中的值以及第8.2.2节中的两个简单公式。  VLx 是表中的"峰值电压"。  Icross 具有任意性质、但使用这些数字并将它们插入到两个方程式中、即可获得您要寻找的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的澄清。 我将您的回复分享给了我们的客户以及产品页面中的计算器、以下是他的反馈。

    我们观察到您共享的链接、但需要使用公式根据输入电阻分压器电路(R1、Rsns、R2)计算输入电压。 其中 R1=R2)来说明此 AMC3330QDWERQ1 (AMC3330-1)器件型号。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    您将不得不向您的客户解释欧姆定律、我无法为您这样做。    RTOTAL = VLx/ICROSS = 170V/100uA = 1.7M Ω。   RSNS = VFSR/ICROSS = 1V/100uA = 10K 欧姆。  1.7Meg - 10K = 1.69Meg / 2 = 845K