This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:器件型号:-OPA2670的仿真模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA2670, TINA-TI, OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1230041/opa2670-simulation-model-for-part-no--opa2670

器件型号:OPA2670
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2675、OPA695

您好!

我已将 OPA2670用于我们的新设计。 那么、您能否简单介绍一下 OPA2670的 TINA-TI 模型?

此致、

Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:

    您能否也检查一下 OPA2675规格、它是一款较新的器件、如果满足您的要求、我建议使用此规格而不是 OP2670。

    TI.com 中还提供了 OPA2675的 TINA 模型。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    我必须查看 OPA2675规格、它是双输入和输出放大器、而且我们还需要单个 I/P 和 O/P 通道。

    您可以推荐使用其他放大器代替 OP2670、该放大器在整个 50MHz 带宽中具有较小的平坦度。 并且能够 提供10Vpp 输出。

    此致

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:  

    OPA2670和 OPA2675都是双通道 电流反馈放大器、适用于具有相同封装和引脚的类似应用。

    对于您的应用、您需要电流反馈放大器还是电压反馈放大器。 您需要的转换速率是多少?

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

    我们需要使用电流反馈放大器、并且压摆率应该很高、即高于2500V/usec。 因此请提出相应建议。

    此致

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan:

    请查看 OPA695、它是一个压摆率为4300V/us 的12V 电流反馈运算放大器。

    https://www.ti.com/product/OPA695

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anant、您好!

     今天的问候
    感谢您对放大器部件号的支持:)
    现在、我们需要 在新的设计和开发中使用50 MHz BW 差分滤波器。 因此、请建议使用 插入损耗小于1dB、增益在50MHz BW 范围内为0dB 且具有差 分输入和差分 输出的器件型号。 您能建议差分滤波器的 TI 器件型号吗?
    此致、
    Niranjan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan,

    我将在这里结束这一主题、对于差分滤波器设计、我们将 寻找符合您要求的器件、并  在您创建的另一个主题中将其传达给您。

    此致

    Anant