This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:零输入时的输出振荡

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1231530/ths4561-output-oscillation-with-zero-input

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

大家好!

我正在使用此全差动放大器电路来测量小电流(100uA - 3.6mA、50Hz):

TINA-TI 显示出了很好的结果。 然而、真实 电路显示出即使在没有输入的情况下也异常强劲的振荡。  样本来自 C2000 MCU F28379D LAUNCH-XL 板、Y 轴是从 ADC 结果转换的实际电压。 请注意、相同的 ADC/ADC 配置和 RC 输出分析器适用于其他电路的信号。

  

这种奇怪的阅读可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hac 您好!

     您能为我们提供 TINA-TI 文件吗?

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的 TSC file.e2e.ti.com/.../Current_5F00_Sensing_5F00_FullyDiff.TSC

    以下是 PCB 实现的原理图:

    请注意、 REF2030QDDCRQ1参考 IC 提供3个与上述原理图中的电路相同的 THS4561电路。

    以下是放大器的 PCB 布局:

    引脚2和8分别短接至 VDD 和 VOCM。 在 THS4561 RUN 封装中、引脚2和8为 NC 引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hac 您好!

      很抱歉在此耽误您的时间、感谢您提供更多信息。 在本周结束时、我应该能够更深入地研究这一点、但与此同时、我将移除两个1nF 电容器(C43和 C44)作为测试。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢 您的建议。

    我已经完成了另一个将放大器电路与 ADC 采样电路组合在一起的仿真。 结果显示了与实际电路中类似的振荡:

    我怀疑两个电路之间存在某种谐振。 将 C44更改为10nF 几乎可以消除振荡。 谢谢。