This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:SPICE 模型和手册中噪声频谱密度的差异

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA1611, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232617/opa211-the-difference-between-the-noise-spectral-density-of-the-spice-model-and-the-manual

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件: OPA1611、 TINA-TI

我在噪声仿真中发现、包括 OPA211在内的很多运算放大器的噪声频谱密度在大于1M 之后并不是平坦的。 我想知道这是模型的问题还是实际情况的问题。 期待您的回复、谢谢!

e2e.ti.com/.../OPA211.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该型号肯定有问题、因为白噪声区域也比手册大得多。 但我在 OPA1611等其他运算放大器模型中仍然看到相同的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我假设您打算模拟 OPAx211、该器件与传统/停产的 OPA2111不同。 这些是不同的器件。  

    模型第一篇文章是针对传统 OPA2111的、它也具有旧样式的 传统模型架构/拓扑。

    下面是使用 TI.com 上提供的最新 OPAx211进行的 TINA 噪声仿真。  当您移至运算放大器的增益带宽的较高频率时、噪声密度在大约~1.22nV/sqrt (Hz)至1.44nV/sqrt (Hz)时保持接近恒定。 执行 TI 运算放大器 TINA 仿真时、请确保直接从 TI.com 下载模型:

    OPAx211 TINA-TI 参考设计

    此外、在图表中、我将 Y 轴修改为对数刻度、以便与数据表的图表相匹配。

    谢谢。此致、   

    路易斯

    OPAx211 TINA 噪声仿真文件:

    e2e.ti.com/.../OPAx211_5F00_Noise_5F00_Forum_5F00_5_2D00_31_2D00_2023.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    OPA1611产品登录页面中的 TINA 模型也显示正确的频谱噪声密度:

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 TINA-TI 的内置模型。 这种模型似乎有一些问题。 我会先从官方网站下载最新的车型,以确保正确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    谢谢!

    此致、

    路易斯