This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:有没有适用于 OPA855的 ADS 模型?

Guru**** 2925790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA830, OPA855, OPA380, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232127/opa855-is-there-an-ads-model-for-opa855

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA380、OPA830、 TINA-TI

您好!  

我找到了 OPA855的 PSpice 模型,当我将其导入到 ADS 软件,它完成了,但当我 excute 仿真,有一个错误的消息,名为"ADS 语法分析器错误在 ADS netlist ",

当我使用相同的步骤导入 OPA380 PSpice 模型时、可以正常工作。

OPA855 PSpice 模型中可能存在一些语法错误、有人可以提供帮助吗?

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sshj:

    您所参考的两个 PSPICE 模型在设计和功能上大不相同。  OPA830模型是由中央建模组制造的较旧模型、可能与 ADS 考虑使用时存在互兼容性。  较新的 HSAMP 模型旨在最好地展示 SPICE 软件中的器件、例如 OPA855模型。  如果您检查这两个.lib 文件、您将看到有相当大的结构差异。   

    我不建议编辑 OPA855的 SPICE 库文件、以便使用 ADS;我建议使用 PSPICE 或 TINA-TI 来进行分析和仿真、以评估器件。  如果您需要制作 touchston/S2P 文件以在 ADS 中运行仿真、那么您可以使用 EVM 或自己的电路板继续测量 s 参数并在末端进行分析。

    我们没有 OPA855的 s 参数数据或现有的 touchston/S2P 文件。

    如果您选择更改或编辑 OPA855的官方 SPICE 模型、请注意、无法通过某种方法验证您的语法更改不会影响性能、并且不应用于代替官方在线模型来评估器件是否可供使用。

    祝您调查顺利。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    我查看了 OPA830和 OPA855的.lib 文件、是的、它们的结构完全不同。 我不会修改.lib 文件、因为我不熟悉 SPICE 语言。  

    我使用 ADS 进行仿真的原因在于、 OPA855只是我设计的一个小部分、如果我想评估 ADS 中的整体系统性能、则需要 OPA855。

    正如您的评论、似乎无法找到适用于 ADS 的 OPA855模型。  

    不过我想提一下的是、OPA855器件是否是只具有 HSAMP 模型的较新器件? 先前是否有由中央建模小组制作的 SPICE 版本?  

    感谢您的答复。

    此致!  

    sshj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sshj:

     没错;OPA855是我们目前拥有并提供的唯一 HSAMP 模型版本。 如果错误消息提供了语法错误和哪一行之类的原因,则可以比较示例 ADS 特定网表并调整语法以符合 ADS。 遗憾的是、我们不熟悉 ADS 语言。  

    谢谢!
    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢 Sima。