请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA219 我正在创建固件以与此 IC 进行通信、目前还没有硬件来对此进行测试。 我想知道是否可以使用重复的 START 事务(无 STOP 条件的写入序列、而是将重复的 START 直接写入读取序列)来读取寄存器的内容。 数据表中未显示此内容-显示您必须首先执行一个带有停止条件的写入事务来设置寄存器指针、然后执行单独的两字节读取事务来获取寄存器值。 但是、我针对具有此类协议的所有其他器件使用了重复开始模式(指向寄存器和读取值)。