This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2187:反馈环路中的大电容

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1232489/opa2187-large-capacitance-in-feedback-loop

器件型号:OPA2187

大家好、支持团队。

如下图所示、在反馈中使用大电容器有什么风险?

此致、

挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    运算放大器不稳定的最常见原因是放大器输出端连接的负载电容或反相端子中的输入电容。  当电路补偿不当时、运算放大器输入(反相端子)上的电容和输出电容通常是不稳定运算放大器电路的原因。

    在上面的图表中、放大器看到与10kΩ Ω 电阻器串联的负载(30kΩ||0.1uF)、 如上面的简化图所示、在没有任何额外负载电容的情况下、由于在路径中有一个相对大的 series10kΩ Ω 电阻器、放大器是稳定的。 什么电路或什么负载连接到运算放大器的输出端?

    最佳实践是执行详细的稳定性分析、并检查电路是否具有适当的相位裕度、同时考虑反馈组件和放大器输出端连接的任何附加负载。 如果您在确定运算放大器电路的稳定性或补偿方面需要帮助、请提供一个完整的原理图、其中显示反馈元件以及连接到运算放大器输出端的负载。  

    运算放大器稳定性是一个内容广泛的主题、下面是 TI 高精度实验室运算放大器教程视频的链接。 稳定性课程包含7个视频。

    TI Precision Labs :运算放大器

    通过滚动到下图所示的稳定性、您可以找到"TI 高精度实验室:运算放大器稳定性"课程。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    感谢您的意见。

    您说:

    。 什么电路或什么负载连接到运算放大器的输出端?

    有一个 RC LPF (R=30k、C=0.01uF)作为输出负载。

    我认为大负载电容存在振荡的风险、对吗?

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    由于难以用文字来解读准确的电路配置、因此最好始终提供完整/详细的原理图。

    例如、假设这是正确的电路、在同相配置中:

    在10kΩ 中、放大器驱动一个 R = 8 Ω、C = 10nF 的 RC 滤波器。    相对较大的串联 Riso 电阻器有助于使电路稳定、同时可驱动10nF 负载电容。 下面是开环稳定性分析、显示了74度的相补角。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis San

    感谢您的解释。

    我很了解。

    此致、

    挑战